Garver, LLC desenvolve pesquisas sobre descarga líquida zero
Aprimoramento da pesquisa sobre economia circular com vazão/caudal e análise de líquidos
A linha de Negócios de Água da Garver foi selecionada para o Projeto de Pesquisa “Pitch to Pilot” do Departamento de Recuperação de Terras dos Estados Unidos (BOR), permitindo que sua equipe de pesquisa se dedicasse a uma iniciativa raramente realizada na comunidade científica: avaliar um sistema de tratamento com descarga líquida zero (ZLD) para recuperar a água salina proveniente da purga da torre de resfriamento. Se bem-sucedido, o projeto iria provar como seu sistema piloto impede que o sal entre no sistema de esgoto.
Membros da equipe de pesquisa fazem um tour pelo trailer de pesquisa Pitch to Pilot para membros do DOE, NREL e Lawrence Berkley Labs.
Resultados das tecnologias e sistemas de ZLD
Após testes de campo usando instrumentos da Endress+Hauser e da Rockwell Automation, a Garver descobriu que seu sistema de tratamento composto por EC + CLAR + MF + OR com concentrado de VAED atendia consistentemente às suas metas de qualidade da água em uma configuração ZLD.
A Garver atingiu as metas de qualidade da água sem qualquer pré-tratamento químico em operação intermitente (com até quatro meses de inatividade sem a adição de conservantes para membranas), ao mesmo tempo em que alcançou consistentemente uma redução de > 99% no TDS.
A Garver continuará se concentrando em oportunidades para abordar temas críticos, como o acúmulo de sal em bacias hidrográficas, e a instrumentação e tecnologias de fabricantes como a Endress+Hauser e a Rockwell Automation continuarão desempenhando um papel fundamental.
Desafios no tratamento de água com ZLD
A contaminação das membranas de OR é um dos desafios mais comuns, exigindo um pré-tratamento químico intenso e manutenção periódica de limpeza química no local. Não projetar, operar e manter corretamente um sistema de OR pode levar a um alto consumo de energia e alta probabilidade de falha. O principal motivador da pesquisa foi o desenvolvimento de um sistema de tratamento de dessalinização inovador que exija menos produtos químicos e energia do que as tecnologias disponíveis no mercado.
Últimas inovações no tratamento de água com ZLD
Devido ao impacto significativo da descarga na saúde da bacia hidrográfica e em um momento em que o reúso da água está no centro das discussões nacionais e globais, a Garver começou a buscar oportunidades para pesquisar e criar um sistema que melhorasse a descarga salina proveniente de torres de resfriamento comerciais e industriais. Isso levou à colaboração com a Endress+Hauser e a Rockwell Automation para fornecer a instrumentação e a tecnologia necessárias para a eficácia e eficiência energética do sistema de tratamento.
Como a tecnologia ZLD funciona no tratamento de efluentes?
A tecnologia ZLD trata os efluentes através da remoção de todo o líquido, deixando para trás apenas resíduos sólidos ou materiais recuperáveis. O processo normalmente envolve diversas etapas, como clarificação, filtração, osmose reversa (OR) e evaporação ou cristalização, para concentrar e recuperar água enquanto sais e outros contaminantes são isolados. No sistema piloto da Garver, a instrumentação avançada da Endress+Hauser e da Rockwell Automation ajudaram a monitorar a eficácia e a eficiência energética do tratamento.
Quais são as últimas inovações no tratamento de água com ZLD?
As inovações recentes no tratamento de água com ZLD estão focadas em melhorar as taxas de recuperação, reduzindo o consumo de energia e minimizando o uso de produtos químicos. Tecnologias como membranas tolerantes ao cloro, eletrodiálise reversa (EDR) e sistemas híbridos de membranas estão tornando a ZLD mais eficiente e escalável. O sistema piloto da Garver demonstra como a instrumentação avançada e o design inteligente podem alcançar > 99% de redução de TDS sem pré-tratamento químico, mesmo em operação intermitente.
Que descrição melhor define a economia circular?
A economia circular é um modelo econômico focado na minimização dos resíduos e maximização do reúso dos recursos. No tratamento de água, isso significa recuperar e reutilizar a água, energia e materiais em vez de descartá-los como resíduos. O projeto-piloto de ZLD da Garver ilustra isso ao impedir que a descarga salina entre no sistema de esgoto e ao possibilitar o reúso da água, contribuindo para a saúde da bacia hidrográfica e a sustentabilidade a longo prazo.
Entre em contato conosco
Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?