Resumo
A Boliden Odda demonstra como é possível realizar a fundição sustentável de zinco em escala industrial. Há mais de 40 anos, a Endress+Hauser fornece à unidade tecnologia de medição e visibilidade dos processos. Com o uso de energia hidrelétrica renovável, a disposição subterrânea de resíduos, a recuperação de metais valiosos a partir de resíduos e a otimização de processos sustentada por dados, a Boliden Odda se tornou uma das fundições de zinco com menor impacto climático do mundo. O resultado é a redução do impacto ambiental, maior eficiência no uso de recursos e a previsão de aumento da capacidade de 200 para 350 mil toneladas de zinco por ano.
Os resultados:
Isolamento de resíduos
Armazenamento subterrâneo profundo: capacidade de 4 milhões de m³
Produção circular
40.000 t de recursos recuperados por ano
Energia verde
100% de energia hidrelétrica
Baixo impacto ambiental
946 kt de emissões de gases de efeito estufa
Como a Boliden Odda está tornando a produção de zinco mais sustentável?
Gestão responsável de resíduos através da disposição subterrânea
Um marco importante na trajetória de sustentabilidade da Boliden ocorreu no final da década de 1990, quando a planta adotou uma nova abordagem para a gestão de resíduos. Em vez de serem dispostos na superfície, os resíduos perigosos são bombeados para cavernas profundas nas montanhas ao redor, onde ficam isolados com segurança. Em comparação com a disposição convencional na superfície, essa solução reduz significativamente os riscos ambientais de longo prazo.
Transformação de resíduos em recursos valiosos
Dando continuidade a esse trabalho, a Boliden Odda passou a investir em processos que transformam materiais antes descartados em produtos valiosos. Por meio de tratamento químico e aquecimento, os resíduos dão origem a cerca de 40.000 toneladas por ano do chamado produto de lixiviação de Odda. Metais valiosos, como prata e chumbo, são recuperados seletivamente. O que antes era considerado resíduo agora faz parte de uma cadeia de valor mais circular.
Dados de medição confiáveis e visibilidade dos processos ao longo do tempo são fundamentais para controlar as etapas de precipitação e manter estável a separação de cloreto de prata e cloreto de chumbo.
Eficiência energética com energia hidrelétrica renovável
A fundição de zinco gera grandes quantidades de calor excedente, que é recuperado e reutilizado sistematicamente na planta.
A unidade é abastecida exclusivamente com eletricidade renovável gerada a partir de quedas d’água da região. A usina hidrelétrica fica a cerca de um quilômetro de distância, às margens do fiorde. Essa combinação contribui para uma pegada de CO₂ muito baixa para a produção de zinco nessa escala.
Desempenho sustentável em toda a cadeia de valor
Desde a chegada das matérias-primas por navio até a saída do zinco refinado da planta, a Boliden Odda demonstra como é possível combinar energia verde, processos avançados e instrumentação confiável em uma cadeia de produção de zinco de última geração. O resultado é uma planta de produção de zinco por eletrólise com uma das menores pegadas de carbono de sua categoria.
A tecnologia de medição confiável e a visibilidade contínua dos processos contribuem para essas iniciativas de sustentabilidade e eficiência em toda a cadeia de valor.
O desafio:
Na unidade de Odda, a Boliden enfrenta uma pressão crescente de órgãos reguladores e da sociedade sobre suas operações de fundição de zinco. Autoridades e governos exigem que a indústria de metais reduza significativamente seu impacto ambiental, gerencie os resíduos perigosos com mais responsabilidade e desenvolva estratégias de longo prazo para operar de forma sustentável, em vez de adotar apenas medidas de curto prazo para cumprir as exigências.
Historicamente, a fundição de zinco gerou resíduos contendo mercúrio e outras substâncias tóxicas. Muitas plantas de produção de zinco no mundo ainda armazenam esses materiais na superfície, em grandes áreas de disposição de rejeitos, o que gera riscos ambientais de longo prazo e problemas relacionados ao uso do solo. Além disso, a produção de zinco consome muita energia. Conciliar altos volumes de produção com baixas emissões e uso responsável dos recursos é um grande desafio, especialmente para plantas de grande porte que produzem zinco por eletrólise.
Para enfrentar esses desafios, a Boliden iniciou uma transformação de longo prazo de suas operações em Odda. O objetivo era repensar toda a cadeia de valor, desde o recebimento das matérias-primas até os produtos de zinco refinado, com foco na redução do impacto ambiental, na melhoria da eficiência energética e na transformação de resíduos em recursos valiosos.
Nossa solução:
Otimização de processos orientada por dados
Há cerca de 40 anos, a Endress+Hauser é parceira da Boliden em Odda, fornecendo tecnologia de medição e visibilidade dos processos. A colaboração abrange todo o processo produtivo, desde o recebimento das matérias-primas até a fundição e o refino do zinco.
As medições de vazão e pressão e as medições analíticas fornecem informações confiáveis em toda a planta. A comunicação digital via HART assegura a integração plena com os sistemas centrais da Boliden, facilitando o comissionamento e contribuindo para a estabilidade operacional e a melhoria contínua. A Boliden utiliza esses dados para otimizar os processos de forma sustentável, tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental.
Perguntas frequentes