Acompanhamento constante da eliminação de nutrientes
Monitoramento contínuo usando tecnologias de medição online
Ao usar uma tecnologia de medição analítica de última geração na etapa de tratamento biológico e no canal de saída da estação de tratamento de águas residuais, a DSDL garante um controle estável do processo, conformidade com limites legais e documentação completa dos valores medidos.
Recipiente de medição com analisadores e painel de análise para monitoramento de efluentes na estação de tratamento de águas residuais
Resultados
Alto nível de confiabilidade do processo
Controle preciso da aeração e da dosagem de precipitante orientada pela demanda, mesmo durante picos de carga de curta duração
Dados confiáveis sobre a qualidade da água e documentação sem lacunas da conformidade com valores-limite para nitrogênio e fósforo total
Custos de manutenção reduzidos graças à calibração e limpeza automáticas dos analisadores
Desafio do cliente
A fim de aumentar ainda mais a confiabilidade do processo na estação de tratamento de águas residuais de Dillingen, a eliminação de nutrientes precisava ser mais eficiente e transparente. A preocupação central era a confiabilidade dos valores medidos e a capacidade de reagir prontamente e automaticamente às mudanças de carga. A DSDL desejava um controle de processo dinâmico e um monitoramento contínuo, o que não era possível com as análises manuais em laboratório dos parâmetros de saída feitas anteriormente.
Nossa solução
Vários sensores de oxigênio são usados para controlar os sopradores na purificação biológica. As concentrações de amônia, nitrato e ortofosfato são medidas com a mais alta precisão por analisadores e uma sonda. Um recipiente de medição foi instalado no canal de saída da estação de forma que os parâmetros de saída exigidos, e especialmente os limites legais para nitrogênio e fósforo, possam ser monitorados.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
The Dillingen an der Donau wastewater treatment plant, in operation since 1965, is part of the Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), a municipal energy provider with over 100 years of history. Designed for 45,000 population equivalents, it features a two-stage biological treatment with denitrification, nitrification and phosphate removal. A combined heat and power plant utilizes the biogas produced and covers around 50% of the plant's electricity requirements.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .