Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Preserve o volume de cultura enquanto acelera o desenvolvimento da linha celular

Monitore as tendências da concentração de células viáveis praticamente em tempo real, para que a classificação dos clones e as decisões de repicagem sejam realizadas mais cedo, sem a necessidade de reagentes adicionais

Cientista em um laboratório de P&D para o desenvolvimento de linhas celulares com um sistema Raman
Introdução

Por que o CLD fica mais lento em bioprocessos

No desenvolvimento de linhas celulares (CLD), os cronogramas se prolongam quando as informações sobre o crescimento chegam após a janela de tomada de decisões — especialmente durante a triagem de grandes painéis de clones a partir de culturas na escala dos mililitros. A análise por espectroscopia Raman inline, com um sistema de vazão de microvolume, transforma a concentração de células viáveis (VCC)/tendências de viabilidade em um sinal operacional que você pode utilizar durante a triagem para detecção precoce: classifique mais cedo, reduza a necessidade de novos testes e preserve o volume da cultura ao mesmo tempo em que mantém os fluxos de trabalho compatíveis com a automação futura.

O processo de triagem de clones é um problema de produtividade disfarçado de problema analítico. É possível medir as células — mas não com rapidez suficiente, nem com consistência suficiente, e não sem desperdiçar as valiosas culturas iniciais. Quando as informações sobre a concentração de células viáveis demoram a chegar, as equipes adiam a seleção, repetem análises de confirmação e prolongam o ciclo de triagem e repicagem, prolongando os prazos e aumentando os custos em todo o programa.

Informações

O monitoramento da concentração de células viáveis que leva a ações concretas

A espectroscopia Raman permite o monitoramento online não invasivo da concentração celular e dos sinais de viabilidade em múltiplas culturas. Com modelos quimiométricos desenvolvidos para uma ampla faixa de concentração de células viáveis (VCC), as equipes podem identificar tendências relativas de VCC entre clones de ovário de hamster chinês (CHO) e comparar candidatos com menor dependência de ciclos de contagem baseados em reagentes.

O que se torna visível com a espectroscopia Raman:

  • Separação de VCC mais cedo entre os clones candidatos (sinal de classificação)
  • Trajetória de crescimento durante a triagem e repicagem (tendência, não informação pontual)
  • Sinais comparáveis entre as linhas de CHO/ proteínas expressas (consistência da triagem)

Essa capacidade essencial foi comprovada em estudos revisados por pares, que demonstraram que a espectroscopia Raman é capaz de modelar com precisão o crescimento celular, a concentração de células viáveis e os perfis metabólicos em culturas de células CHO sob diversas condições.

Informações

Projetado para culturas em mililitros e alta produtividade

Para atender às restrições da fase inicial, um sistema Raman baseado em vazão/caudal é implantado em uma configuração de baixo volume, capaz de realizar uma aquisição espectral confiável a partir de volumes mínimos de amostra. A célula de microvazão minimiza o consumo mantendo a qualidade espectral, e sua arquitetura permite a integração futura em conceitos de manuseio automatizado.

Este fluxo de trabalho planejado se alinha às necessidades do CLD:

  • Pequenos volumes de amostra
  • Alta produtividade da triagem
  • Medições reproduzíveis em muitas culturas
  • Integração futura em plataformas de cultivo automatizado
Imagem de um cientista com uma pipeta em um laboratório de Life Sciences @iStock
Ação

Classificação mais rápida de clones com menos repetição de testes

Quando as tendências de VCC são disponibilizadas com um esforço mínimo de amostragem, as decisões são tomadas mais cedo. As equipes podem identificar mais rapidamente as linhas com baixo desempenho, tomar decisões mais estáveis sobre a repicagem e chegar mais rapidamente a clones robustos e produtivos — sem precisar esperar pelos resultados demorados de ensaios. O resultado não é “mais dados”; é uma gestão melhor do tempo: resultados rápidos permitem que as decisões sejam tomadas enquanto o conjunto de clones ainda é amplo e as opções ainda estão abertas.

Valor mensurável

Ganhos operacionais concretos em CLD

Ao reduzir a dependência de ciclos de contagem com alto uso de consumíveis, as equipes de CLD podem documentar:

  • Ciclos de triagem mais curtos e seleção mais rápida
  • Redução no uso de reagentes/consumíveis
  • Menor volume de meio de cultura consumido nas fases iniciais do desenvolvimento
  • Comparabilidade mais consistente em grandes conjuntos de clones
  • Análises escaláveis para automação, em vez de etapas manuais isoladas
Dois cientistas com sistemas de espectroscopia Raman ©Endress+Hauser
Estudo de caso

Fluxo de trabalho de triagem de CLD na KBI Biopharma

Em uma aplicação de CLD documentada, a espectroscopia Raman deu suporte à modelagem preditiva para o monitoramento da concentração celular em várias linhas de células de CHO que expressavam diferentes proteínas recombinantes, garantindo uma diferenciação simples em uma ampla faixa de VCC e minimizando o volume da amostra.

Além da viabilidade, a implementação demonstrou como a análise de tendências através da espectroscopia Raman pode integrar-se naturalmente aos fluxos de trabalho de CLD — desde o planejamento experimental até a construção de modelos — e apoiar um caminho de longo prazo rumo ao monitoramento automatizado upstream.

Foto de Séverine Fagète, da KBI Biopharma

"Desde os testes iniciais de viabilidade até a implementação bem-sucedida da solução de espectroscopia Raman, a equipe da Endress+Hauser provou ser um parceiro inestimável para atender às necessidades da nossa aplicação."

Séverine Fagète, PhD, Vice-presidente , KBI Biopharma
Produtos em destaque

Conheça nossos sistemas de espectroscopia Raman

/
Nosso conhecimento especializado

Por que a Endress+Hauser?

A Endress+Hauser apoia o desenvolvimento de linhas celulares desde a concepção experimental até a modelagem quimiométrica e treinamento, oferecendo soluções de espectroscopia Raman feitas sob medida para análises de microvolumes e processos prontos para automação..

Nosso foco não se limita apenas à instrumentação, mas em ajudar os pesquisadores de CLD a trabalhar com mais rapidez e confiança, preservando valiosas culturas celulares e, ao mesmo tempo, garantindo decisões mais precoces e bem informadas.

Artigo técnico

Como as medições inline agregam valor ao bioprocessamento além do CLD

Este artigo técnico descreve maneiras práticas de aplicar medições inline em tempo real desde o desenvolvimento até operações upstream e downstream . Saiba como a integração entre parâmetros críticos do processo (CPPs) e atributos críticos de qualidade (CQAs) mais cedo no processo contribui para uma transferência de tecnologia mais tranquila, decisões de controle mais confiantes e melhorias mensuráveis no rendimento e na qualidade do produto.

No documento, você descobrirá:

  • Como informações em tempo real de CPP e CQA ajudam a tomar decisões mais precoces e bem informadas
  • Como os sensores inline e sensores com múltiplos atributos agregam valor aos processos upstream e downstream
  • Como a espectroscopia Raman contribui para o monitoramento da composição, da qualidade e da consistência
  • Como ocorre a continuidade da medição desde o desenvolvimento em laboratório até a produção
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Próximos passos

Entre em contato conosco

Discuta os desafios do seu processo com nossos especialistas na indústria de Life Sciences. Estamos aqui para ajudá-lo.

Notas finais

Você também pode achar interessante