Acreditação bem-sucedida do laboratório de calibração em Yamanashi
O laboratório de calibração da Endress+Hauser em Yamanashi foi acreditado de acordo com o padrão internacional ISO/IEC 17025:2017 no início de 2023.
Uma acreditação exclusiva no campo da medição de nível
A acreditação das famílias de produtos Proservo e Prothermo é única no campo da medição de nível e economiza tempo e dinheiro dos clientes. Ela abrange o mensurando dimensional (nível) e o mensurando termodinâmico (temperatura). Uma inspeção de equipamentos frequentemente exigida antes e no local da instalação é eliminada com os instrumentos da Endress+Hauser, já que a empresa é a única no mundo a oferecer um certificado de calibração com capacidade de comprovação para nível de acordo com a ISO/IEC 17025.
Adequado para transferência de custódia
Os medidores inteligentes de nível de tanques da família Proservo foram projetados para a medição de alta precisão do nível de líquidos em transferência de custódia e monitoramento de estoque. Eles atendem a todas as especificações relevantes conforme OIML R85 e API 3.1B. O equipamento é precisamente ajustado aos requisitos de gestão de estoque e monitoramento de perdas de parques de tanques e otimizado em termos de economia de custos e segurança operacional.
O Prothermo NMT81 mede a temperatura média de um meio e, opcionalmente, também detecta o nível. Um sensor capacitivo de até dois metros de comprimento fornece informações atualizadas. Devido à medição de temperatura média altamente precisa, o Prothermo NMT81, juntamente com medidores de nível de tanque, como o Proservo NMS80, NMS81, NMS83, o Micropilot NMR81, NMR84 e o Tank Side Monitor NRF81, é perfeitamente adequado para transferência de custódia e monitoramento de estoque.
Um investimento para a satisfação do cliente
Em 2014, a Endress+Hauser investiu 2,7 milhões de euros na nova pista de medição para calibrar os medidores de nível de tanque de alta precisão desenvolvidos e produzidos na fábrica do Japão. A unidade é equipada com tecnologia laser de última geração e pode medir com precisão distâncias de até 40 metros. Para fornecer o espaço necessário para uma distância de medição desse comprimento, um eixo circular está localizado sob o edifício onde a real medição é realizada.
Especialmente na indústria de petróleo e gás natural, a precisão e a confiabilidade da medição são os fatores decisivos. Com a seção de medição e a acreditação do laboratório de calibração, a empresa pode atender às necessidades dos clientes com mais rapidez e, assim, se destaca claramente de outros fornecedores.
Décadas de know-how
A unidade de Yamanashi, localizada no centro do Japão, tem amplo know-how em tecnologia de medição de nível de tanques. A empresa foi fundada em 1955 como Sakura Instruments Co. Ltd. e faz parte do Grupo Endress+Hauser desde 1978. Em 2008, a unidade foi afiliada à Endress+Hauser Maulburg, o centro de competência do Grupo para tecnologia de medição de nível e pressão.
Leia sobre tópicos semelhantes
Lista de imprensa
Receba os próximos comunicados de imprensa e notícias diretamente em sua caixa de e-mail. Mantenha-se atualizado ao se inscrever na lista de contatos Endress+Hauser.