A utilização de carbono converte resíduos em valor
Embora a captura de carbono seja eficaz na redução das emissões de gases de efeito estufa, é um processo caro. A utilização de CO₂ apresenta uma solução promissora ao compensar alguns custos e oferecer práticas mais sustentáveis em diversas indústrias
Resumo
- A utilização de carbono compensa parcialmente o custo da captura de carbono, transformando o CO₂ capturado em produtos valiosos, em vez de apenas armazená-lo e gerar despesas adicionais.
- As tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono são aplicáveis a múltiplas indústrias. Exemplos chave incluem a criação de materiais de construção sustentáveis para o setor de construção, a produção de combustíveis renováveis para a indústria de transporte, a síntese de produtos químicos e polímeros no setor químico, o aprimoramento da recuperação de petróleo na indústria de petróleo e gás, e o aumento da segurança alimentar na indústria agrícola.
- A utilização de carbono exemplifica uma economia circular ao reutilizar o dióxido de carbono capturado de correntes de resíduos.
- O alto custo da tecnologia de captura de carbono, a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura e a exigência de fontes de energia renováveis representam obstáculos substanciais para sua adoção generalizada.
- A continuidade da pesquisa e desenvolvimento, juntamente com um foco global na sustentabilidade, deve impulsionar a inovação, reduzir os custos de captura de carbono e abrir caminho para uma adoção mais ampla em diversas indústrias.
Agregando valor
A captura de carbono é uma solução emergente para reduzir as emissões industriais de gases de efeito estufa (GEE). Após capturar o dióxido de carbono das correntes de exaustão do processo, ele é normalmente transportado do local de origem para armazenamento a longo prazo no subsolo. No entanto, a tecnologia e o monitoramento contínuo dos locais de armazenamento são caros.
Para compensar parcialmente as despesas, o CO₂ capturado poderia ser reutilizado para criar valor, em vez de ser simplesmente armazenado. Essa prática, conhecida como reciclagem de carbono, faz parte do conceito mais amplo de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), uma solução coletiva para ajudar a alcançar as metas de emissões líquidas zero até 2050 e mitigar as ameaças climáticas.
Transformando desafios em oportunidades
Atualmente, a indústria coleta 45 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono de correntes de exaustão de resíduos anualmente, o que representa cerca de 0,1% das emissões globais de todos os setores. De acordo com os modelos climáticos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e da Agência Internacional de Energia, o CCUS poderia capturar impressionantes 1 bilhão de toneladas métricas de CO₂ por ano até 2030 e vários bilhões de toneladas até 2050. Se as emissões de dióxido de carbono dos setores industriais e outros permanecerem mais ou menos as mesmas quando essa capacidade for alcançada, isso poderia reduzir as emissões atmosféricas de gases de efeito estufa em aproximadamente 10%.
Insights
Modelos de pesquisadores climáticos internacionais preveem a capacidade de capturar quase 10% do gás dióxido de carbono que, de outra forma, teria contribuído para as emissões atmosféricas de GEE até 2050.
As tecnologias de CCUS exigem medição confiável em pontos críticos para garantir a qualidade e a segurança do processo. Normalmente, inclui medições de nível, vazão, temperatura, pressão, análise de líquidos e, cada vez mais, análise de gases, utilizando analisadores espectroscópicos Raman e TDLAS.
Dado o alto custo da captura de CO₂, a capacidade de transformar volumes significativos desse gás em um produto valioso é de interesse para os processadores que implementam tecnologias de CCUS. As aplicações e indústrias que podem se beneficiar da utilização de carbono são numerosas e incluem, mas não se limitam aos seguintes exemplos:
Melhores materiais de construção para a indústria da construção
Conhecida pelo seu consumo significativo de energia e pegada de carbono, a indústria da construção pode aproveitar a captura e utilização de carbono para criar materiais de construção mais sustentáveis. Os processos tradicionais de produção de cimento aquecem os materiais a temperaturas superiores a 1450°C (2642°F), geralmente utilizando óleo combustível pesado, carvão, gás natural ou outros combustíveis derivados de resíduos. Além disso, a reação química normalmente usada para fabricar o cimento requer a transformação do carbonato de cálcio em compostos semelhantes ao óxido de cálcio, o que gera CO₂ como subproduto. Combinadas, essas emissões são responsáveis por aproximadamente 7% da produção mundial de gases de efeito estufa.
No entanto, isso pode ser mitigado coletando dióxido de carbono da corrente de exaustão por meio do tratamento de gás com aminas e injetando-o no concreto fresco durante o processo de mistura. O CO₂ injetado reage com os íons de cálcio presentes na mistura do concreto, formando carbonato de cálcio, um agente ligante naturalmente ocorrente. Isso enriquece o concreto, aumentando sua resistência à compressão e sequestrando permanentemente o dióxido de carbono, eliminando a necessidade de armazenamento e monitoramento em formações geológicas.
O desperdício de dióxido de carbono em uma instalação convencional de fabricação de cimento pode ser capturado e utilizado para reduzir simultaneamente as emissões de GEE e criar um produto de cimento mais forte.
Esse aumento na resistência do concreto permite reduções no material em projetos de construção, proporcionando economias para compensar parcialmente o custo do tratamento com aminas. Além disso, a injeção de CO₂ pode ser integrada aos processos de produção de concreto existentes com modificações mínimas na infraestrutura já existente.
O dióxido de carbono também pode ser usado para criar agregados sintéticos, um componente chave do concreto, substituindo os agregados tradicionais extraídos da terra. Além disso, inovadores emergentes estão explorando o desenvolvimento de alternativas de concreto com base em biomassa e carbono negativo, nas quais o processo de produção absorve mais CO₂ do que emite.
Combustível sustentável para o setor de transporte
O setor de transporte, fortemente dependente de combustíveis fósseis, pode obter benefícios significativos em termos de sustentabilidade a partir da utilização de carbono. Através de diversos processos químicos, o CO₂ capturado pode ser convertido em combustíveis renováveis, como metanol e combustível sustentável para aviação (SAF), ajudando a reduzir a pegada de carbono da indústria.
Para produzir metanol renovável, o dióxido de carbono capturado é reagido com hidrogênio verde na presença de um catalisador, a altas temperaturas e pressões. O metanol pode ser usado tanto como combustível direto para automóveis quanto como matéria-prima para outros combustíveis, como o biodiesel.
A S&P Global projeta que o mercado de metanol renovável atingirá 400 milhões de toneladas métricas anualmente até 2050, demonstrando seu imenso potencial. No entanto, existem desafios no uso do metanol na indústria de transporte, incluindo a necessidade de infraestrutura especializada.
Da mesma forma, a indústria da aviação está explorando o uso de SAF (combustível sustentável para aviação) produzido a partir de CO₂ capturado para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis. Para produzir SAF, o dióxido de carbono capturado é primeiramente combinado com hidrogênio em um processo chamado deslocamento reverso de água-gás, criando gás de síntese (syngas), uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio.
Em seguida, o gás de síntese é convertido em uma mistura de hidrocarbonetos usando o processo Fischer-Tropsch, e essa mistura de hidrocarbonetos passa por hidrogenação para remover impurezas e ajustar as propriedades do combustível. As características do combustível de aviação, incluindo conteúdo energético, ponto de fulgor e ponto de congelamento, devem ser cuidadosamente monitoradas e controladas.
Diagrama de fluxo de blocos da produção de SAF
Insights
Espera-se que o SAF reduza as emissões de GEE na indústria da aviação em até 65% quando totalmente desenvolvido e implementado, assim como a produção de polímeros na indústria química.
Produção de polímeros na indústria química
A indústria química atualmente depende fortemente de combustíveis fósseis, mas o dióxido de carbono pode ser utilizado como matéria-prima alternativa em muitos casos para produzir uma ampla gama de produtos químicos e polímeros. Isso inclui fertilizantes como a ureia, plásticos e materiais de embalagem.
Quando o CO₂ reage com amônia sob alta pressão e temperatura, o carbamato de amônio é formado. À medida que esse composto químico se decompõe, ele produz ureia e água, que podem então ser processadas e granuladas em forma sólida para uso como fertilizante.
O dióxido de carbono também pode ser utilizado para produzir policarbonatos. Esses polímeros duráveis e transparentes são comumente usados em eletrônicos, óculos e peças automotivas. Esses polímeros são formados pela reação direta do CO₂ com epóxidos, um tipo de éter cíclico, na presença de um catalisador.
A produção de poliuretano é outro uso importante para o dióxido de carbono na indústria química. Conhecidos por sua versatilidade e aplicações em espumas, revestimentos e isolamento, os poliuretanos são tradicionalmente fabricados usando polióis derivados de combustíveis fósseis. No entanto, os processadores podem substituir esses polióis por polióis à base de dióxido de carbono, reduzindo a dependência de combustíveis convencionais e diminuindo a pegada de carbono dos produtos de poliuretano.
Essas práticas sustentáveis de economia circular mostram potencial, mas enfrentam desafios para competir com a produção tradicional baseada em combustíveis fósseis devido aos custos mais altos associados à captura de carbono.
Segurança alimentar aprimorada no setor agrícola
O setor agrícola também pode se beneficiar da utilização de carbono por meio da aplicação de fertilizantes à base de ureia e seu uso direto. O gás dióxido de carbono pode enriquecer ambientes de estufas para melhorar o crescimento das plantas e aumentar a produtividade. Além disso, o CO₂ capturado pode ser utilizado para cultivar algas, que podem ser processadas em biocombustíveis, ração animal e produtos alimentícios.
Adotar o CCUS
Apesar de seu potencial sustentável, a adoção do CCUS enfrenta obstáculos substanciais. As tecnologias de captura de carbono, em particular, são caras para serem implementadas. Aumentar a produção para reduzir as emissões de GEE exigirá investimentos significativos em infraestrutura e no desenvolvimento do mercado. Os governos e organizações não governamentais provavelmente precisarão arcar com grande parte do capital necessário.
Além disso, garantir a sustentabilidade geral da captura e utilização de carbono requer alimentar os processos com energia proveniente de fontes renováveis. Usar combustíveis fósseis para alimentar as tecnologias de CCUS seria contraproducente, anulando os benefícios ambientais.
Com o tempo, a pesquisa e o desenvolvimento ajudarão a otimizar os processos e aumentar a eficiência, diminuindo os custos operacionais da tecnologia CCUS. A viabilidade econômica, ou pelo menos a captura de carbono de baixo custo, é crucial para sua adoção generalizada em toda a indústria, especialmente à medida que mais empresas e consumidores globalmente valorizam a sustentabilidade.
A exploração adicional no campo da captura e utilização de carbono pode ajudar a reduzir as emissões de GEE e transformar um subproduto prejudicial em um recurso valioso. A utilização de carbono oferece uma das várias maneiras de reduzir as emissões de dióxido de carbono em diversas indústrias, contribuindo para um futuro mais sustentável.
ㅤㅤ
“Ao integrar tecnologias de medição de última geração da Endress+Hauser, nossos sistemas atingem altos níveis de confiabilidade, precisão e eficiência.”
ㅤㅤ
Perguntas frequentes
A captura de carbono é uma solução emergente para reduzir as emissões industriais de gases de efeito estufa (GEE). Após capturar o dióxido de carbono das correntes de exaustão do processo, ele é normalmente transportado do local de origem para armazenamento a longo prazo no subsolo. No entanto, a tecnologia e o monitoramento contínuo dos locais de armazenamento são caros.
Para compensar parcialmente as despesas, o CO₂ capturado poderia ser reutilizado para criar valor, em vez de ser simplesmente armazenado. Essa prática, conhecida como reciclagem de carbono, faz parte do conceito mais amplo de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), uma solução coletiva para ajudar a alcançar as metas de emissões líquidas zero até 2050 e mitigar as ameaças climáticas.