Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Netilion Health

Nosso serviço digital de gestão da saúde de ativos coloca sua equipe de manutenção um passo à frente dos problemas. Através da IIoT, o Netilion Health oferece diagnósticos de seus equipamentos de campo a qualquer momento e em qualquer lugar, para que você tenha soluções prontas quando precisar.  

Imagem da visão geral do Netilion Health - um serviço de monitoramento e gerenciamento da saúde de ativos com IIoT

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Gestão da saúde dos ativos com Netilion Health: captura de tela da interface IIoT ©Endress+Hauser

Aumente a confiabilidade da sua fábrica com a gestão da saúde dos ativos

Mais de 90% dos equipamentos instalados de hoje são considerados inteligentes, entretanto, a maior parte dos seus dados permanece no chão de fábrica. Ao integrar o Netilion Health com as soluções de conectividade IIoT adequadas, você pode acessar facilmente os dados de saúde dos ativos, permitindo que você resolva com rapidez praticamente qualquer problema. Obter um conhecimento aprofundado sobre a saúde de seus ativos mudará a sua abordagem de manutenção de reativa para preditiva.

Captura de tela, Netilion Health - gestão da saúde dos ativos: interface IIoT no computador ©Endress+Hauser

Busque, encontre e aja

Fácil implementação da IIoT

Conecte seus equipamentos de campo facilmente ao Netilion Health usando um ou mais equipamentos de borda. Não há necessidade de modificar sua instalação existente; o Netilion Health oferece diversas opções rápidas e econômicas para a integração de redes e protocolos à IIoT.

Compatível com múltiplos fornecedores

A maioria das instalações industriais é composta por componentes de vários fornecedores, o que cria desafios significativos para os serviços de IIoT. O Netilion Health é capaz de gerenciar uma diversa variedade de equipamentos, incluindo válvulas e bombas, de mais de 50 fabricantes. Essa funcionalidade permite que você verifique a saúde do seu ativo, diagnostique problemas, determine as ações necessárias e encontre soluções mais rapidamente do que nunca.

Verificação de instrumentos

Otimize a manutenção e os ciclos de calibração com a verificação rastreável do equipamento com IIoT, que não interrompe seus processos. O Netilion Health permite que você acione remotamente a Heartbeat Verification, possibilitando que você confirme que seus instrumentos atendem às especificações de fábrica sem precisar estar no local. Isso garante conformidade e segurança.

Os diagnósticos certos para os membros certos da equipe

Ícone do engenheiro de campo - uma função fundamental para a gestão da saúde dos ativos

Engenheiro de campo

Como engenheiro de campo ou técnico, ter informações detalhadas sobre o estado de saúde dos equipamentos é crucial. Você também precisa de soluções eficazes para o monitoramento da saúde dos ativos que não atrapalharão a produção. Com a capacidade de acessar informações a qualquer momento e em qualquer lugar através da IIoT, você pode responder mais rapidamente e tomar decisões informadas como nunca antes.

Ícone do gerente de manutenção - a pessoa responsável pelo monitoramento da saúde dos ativos

Gerente de manutenção

Para minimizar paralisações não planejadas em sua fábrica, você precisa de uma maneira direta de verificar a saúde dos ativos e identificar equipamentos com problemas de diagnóstico. O Netilion Health oferece informações valiosas, ajudando você a determinar quando e onde sua equipe deve concentrar seus esforços, tanto agora quanto no futuro. Planejar nunca foi tão fácil.

Ícone do gerente da fábrica - suas responsabilidades incluem a saúde dos ativos

Gerente da fábrica

Como gerente da fábrica, é essencial ter uma visão abrangente da sua infraestrutura e da saúde de seus ativos. Você precisa saber com que frequência seus equipamentos encontram problemas e os custos associados a cada problema. Graças à IIoT, o Netilion Health fornece as informações necessárias para tomar decisões informadas e baseadas em dados.

Jan Marten Claus

"Tive uma experiência inspiradora logo no início, quando todo o barramento foi escaneado. Havia ativos PROFIBUS aparecendo, dos quais eu tinha me esquecido completamente!"

Jan Marten Claus , Engenharia de planejamento , Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

O novo ecossistema não interfere com o controle; é um sistema completamente separado. Essa é a força da solução, e tudo funciona de forma intuitiva.

Guido von den Hombergh , Nouryon Functional Chemicals
A Sucroliq possui 3 instalações no México e uma capacidade anual de 350.000 toneladas de açúcar líquido

O Netilion atua como um médico em nossa fábrica. Ele está perto sempre que precisamos dele.

Alicia Ramirez , Diretora de engenharia e manutenção de I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Quer experimentar o Netilion?

Cadastre-se hoje mesmo para assumir o controle da gestão da saúde de seus ativos. Ou entre em contato conosco para saber mais.

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Notas finais

Conecte-se ao Netilion Health - maximize a eficiência 

Esses add-ons do Netilion Health podem melhorar sua experiência.