Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Obtenha controle em tempo real durante o monitoramento de biorreatores em batelada alimentada

Entenda como sua cultura se comporta durante o processo e tome decisões mais cedo e mais bem-informadas para proteger o rendimento, a consistência e o resultado dos lotes.

Cientista trabalhando com um biorreator na produção biofarmacêutica
Introdução

Gestão de um sistema biológico dinâmico

Durante o cultivo em batelada alimentada (fed-batch), os bioprocessos upstream evoluem continuamente. O consumo de nutrientes, a formação de metabólitos, a evolução da biomassa, a demanda de oxigênio e a expressão do produto podem mudar durante o processo, enquanto muitas decisões ainda dependem de medições offline periódicas. Isso cria uma lacuna de visibilidade entre como a cultura se comporta e o que os operadores podem realmente observar.

Eventos biológicos críticos, como limitação de nutrientes, mudanças metabólicas, respostas a estresse ou alteração da demanda de substrato podem ocorrer entre amostras e permanecer imperceptíveis até que seu impacto na produtividade e na qualidade já esteja estabelecido. O desafio não é simplesmente medir mais parâmetros. É entender a trajetória biológica da cultura cedo o suficiente para agir enquanto o processo ainda é capaz de responder.

O que é o monitoramento de biorreatores upstream?

O monitoramento de biorreatores upstream é a observação contínua de parâmetros biológicos e de processo durante a cultura celular ou fermentação. Seu objetivo é ajudar as equipes a entender o comportamento do processo, detectar desvios mais cedo e apoiar um melhor controle do processo durante fases críticas da produção.

Em bioprocessamento em batelada alimentada (fed-batch), isso significa ir além de capturas analíticas pontuais isoladas e obter uma visão mais clara de como a cultura evolui com o tempo. O monitoramento contínuo ajuda a revelar o que acontece entre as amostragens e contribui para decisões mais precoces sobre alimentação, ajustes no processo e fatores que merecem investigação

A janela crítica do processo: fase de batelada alimentada (fed-batch) no biorreator

A fase de batelada alimentada é onde o desempenho do upstream é construído. A estratégia de alimentação, disponibilidade de nutrientes e equilíbrio metabólico influenciam diretamente o crescimento, a produtividade e o resultado final do lote. Nessa etapa, pequenos desvios raramente causam falha imediata do processo. Em vez disso, eles reduzem progressivamente o desempenho da cultura, aumentam a variabilidade ou limitam o resultado útil do lote. Até que a análise offline confirme esses efeitos, parte do potencial do lote já pode estar perdida. A visibilidade contínua do processo ajuda a fechar essa lacuna ao mostrar como a cultura evolui durante as horas em que o rendimento, a consistência, a trajetória do lote e a qualidade do produto ainda estão sendo construídos.

Ilustração mostrando como a espectroscopia Raman fornece informações sobre processos biológicos ©Endress+Hauser
Ilustração mostrando como a espectroscopia Raman fornece informações sobre processos biológicos
Informações

Compreender a trajetória da cultura, e não apenas as medições individuais

O controle eficiente de bioprocessos upstream depende menos dos valores isolados da substância analisada e mais em entender como o estado biológico da cultura está evoluindo. Uma concentração de glucose sozinha oferece um contexto limitado. O que importa é se a demanda por nutrientes está aumentando, se o metabolismo está mudando e se a cultura permanece dentro da janela operacional desejada.

Esse é o princípio da consciência do estado do processo: compreender em que ponto a cultura se encontra, como ela chegou lá, para onde pode estar indo e se alguma ação é necessária .

A espectroscopia Raman inline apoia essa estratégia ao gerar informações moleculares em tempo real diretamente do biorreator. Quando combinadas com modelos quimiométricos ou de aprendizado de máquina apropriados, as medições Raman podem fornecer informações com resolução temporal sobre nutrientes, metabólitos, densidade de células viáveis, título e outras variáveis relevantes para o processo e para a qualidade, dependendo da finalidade de uso e da estratégia de validação do modelo.

Espectroscopia Raman como uma ferramenta PAT para monitoramento de bioprocessos

A espectroscopia Raman é amplamente usada na Tecnologia Analítica de Processos (PAT), porque pode fornecer informações in situ em tempo real sobre variáveis críticas do processo. No bioprocessamento upstream, as estratégias PAT baseadas em Raman podem contribuir para o entendimento, monitoramento e controle do processo ao ajudar as equipes a interpretar o consumo de nutrientes, a formação de metabólitos e o comportamento da cultura à medida que o processo progride.

Isso é especialmente valioso durante a operação em batelada alimentada, em que a demanda por nutrientes e o comportamento metabólico nem sempre seguem uma programação fixa. Ao revelar transições biológicas à medida em que elas ocorrem, o monitoramento baseado em Raman ajuda os operadores a detectar desvios emergentes no processo antes que eles se tornem visíveis na forma de perda de produtividade, maior variabilidade ou desvio do lote.

Ação

Alinhe a alimentação às necessidades da cultura em tempo real

Com a visibilidade contínua do comportamento da cultura, os operadores podem agir com base no que a cultura está mostrando durante o processo. Por exemplo, uma mudança no consumo de glucose, formação de lactato, evolução de biomassa ou outros indicadores de processo derivados de Raman pode mostrar que a cultura está se afastando de sua trajetória esperada. Em vez de esperar pelo próximo resultado offline, as equipes podem decidir se desejam adaptar o cronograma de alimentação, ajustar a taxa de alimentação, investigar um potencial desequilíbrio de nutrientes ou manter a estratégia atual porque o processo ainda está dentro de sua janela operacional desejada.

Isso permite que as equipes mudem da observação para a ação durante as horas em que o lote ainda é capaz de responder:

  • Se a demanda de nutrientes aumentar mais rápido do que o esperado: revise o perfil de alimentação e adapte o cronograma da alimentação antes que a limitação afete a produtividade.
  • Se o acúmulo excessivo de substrato ou metabólito for detectado: reduza o risco de superalimentação e desequilíbrio metabólico ajustando a estratégia de alimentação.
  • Se a cultura divergir da sua trajetória prevista: acione investigações mais cedo, enquanto uma ação corretiva ainda pode influenciar o resultado.
  • Se a cultura permanecer estável: confirme que a estratégia atual é apropriada e evite intervenções desnecessárias.
  • Se uma transição metabólica ocorrer em um ponto de tempo variável: introduza a alimentação com base no estado real do processo, não apenas em um cronograma fixo.

A mudança na operação é clara: de uma operação orientada pela receita para o controle orientado pelo comportamento. A estratégia de alimentação não é mais tratada como um cronograma fixo que deve ser seguido até que a próxima amostra confirme o contrário. Ela se torna um ponto de decisão que pode ser reavaliado durante a execução do processo, dependendo se a cultura está consumindo nutrientes conforme o esperado, apresentando sinais de alteração metabólica ou se aproximando de um estado do processo em que uma intervenção protegeria a produtividade.

Na prática, as equipes deixam de olhar para trás para o que já aconteceu e começam a decidir o que deve acontecer agora. A questão-chave se torna: "O que é a cultura que está mostrando agora? Alguma ação é necessária?"

Ilustração mostrando como a tecnologia Raman oferece visibilidade ao processo levando a resultados mensuráveis ©Endress+Hauser
Ilustração mostrando como a tecnologia Raman oferece visibilidade ao processo levando a resultados mensuráveis
Valor mensurável

Proteja o rendimento e a qualidade no momento em que o resultado do lote é definido

Ao manter a cultura mais próxima à sua janela operacional ideal durante a fase de batelada alimentada, os fabricantes podem agir antes que pequenos desvios se transformem em perdas acumuladas de desempenho. Isso contribui para um desempenho mais consistente do processo e ajuda a reduzir a variabilidade que pode afetar tanto o rendimento quanto a qualidade do produto. O valor não vem apenas do monitoramento. Ele vem do uso de sinais em tempo real para decidir se é necessário alimentar antes, atrasar ou reduzir a alimentação, investigar uma mudança no metabolismo ou confirmar que a trajetória atual do processo é aceitável.

Isso cria valor em três áreas:

  • Maior rendimento por lote – Informações em tempo real da demanda por substrato e do comportamento metabólico ajudam os operadores a manter condições que favorecem a produtividade durante a fase mais crítica do processo. No controle de bioprocessos upstream, o monitoramento Raman inline ajuda os cientistas a identificar o momento ideal para introduzir a alimentação, contribuindo para um maior rendimento.
  • Maior consistência entre lotes – O monitoramento contínuo do biorreator ajuda a detectar mais cedo desvios no processo, reduzindo a variabilidade causada por transições biológicas imperceptíveis entre pontos de amostragem. Isso apoia trajetórias mais previsíveis da cultura, desempenho mais consistente em bateladas alimentadas e melhor controle das condições que influenciam a qualidade do produto.
  • Melhor uso da capacidade existente do biorreator – Ao melhorar o controle durante o processo, os fabricantes podem aumentar o resultado produtivo dos ativos existentes sem mudar o design do processo ou a capacidade instalada. O valor reside em agir mais cedo, quando ainda é possível influenciar o desempenho da cultura.

Como o monitoramento contínuo em tempo real muda as operações diárias

A visibilidade contínua do processo muda as operações upstream:

  • Do controle reativo ao proativo: os operadores atuam enquanto o processo ainda é ajustável, em vez de confirmar desvios após a amostragem.
  • Da operação orientada por receitas à operação orientada pelo comportamento: a alimentação reflete a demanda real da cultura, não apenas suposições pré-definidas.
  • De operações variáveis a trajetórias controladas: a cultura é mantida mais próxima da janela operacional desejada, contribuindo para uma execução consistente do processo e resultados de qualidade mais previsíveis.
  • Da produção conservadora à produção controlada pelo desempenho: as equipes podem reduzir margens de segurança desnecessárias e aproveitar melhor o potencial do processo.

Em termos práticos, isso significa melhores decisões no ponto em que mais importam: durante a fase de batelada alimentada, antes que o resultado final do lote e a qualidade do produto sejam determinados.

Dra. Marja Marinović, chefe do laboratório de microbiologia, citação da BICRO BIOCentre Ltd para o estudo de caso da Nicro

"A mudança metabólica nem sempre ocorre ao mesmo tempo, e o monitoramento inline é a única maneira de saber exatamente quando intervir."

Dra. Maja Marinović, , chefe do laboratório de microbiologia, Zagreb, Croácia
Estudo de caso

Controle de bioprocessos upstream em tempo real

Na BICRO BIOCentre, o monitoramento Raman inline ajudou os cientistas a acompanhar as mudanças metabólicas durante um bioprocesso upstream em tempo real. A equipe pôde identificar o ponto em que as bactérias mudaram de uma fonte de carbono para outra, permitindo a introdução da alimentação no momento ideal. Como essa mudança metabólica não ocorreu exatamente no mesmo momento em cada execução, o monitoramento em tempo real ofereceu um apoio à tomada de decisão que não poderia ser alcançado por meio de cronogramas de alimentação fixos isolados.

Esse caso demonstra o valor operacional da visibilidade contínua do processo em um cenário concreto de decisão. A equipe não observou apenas que o processo mudou. Eles puderam identificar quando a mudança metabólica ocorreu, reconhecer que o momento ideal variou entre as execuções, e usar essa informação para introduzir a alimentação no momento certo. Na prática, as informações apoiaram uma ação específica durante o processo, o que ajudou a melhorar a produção e aumentar o rendimento.

Esse estudo ilustra como o monitoramento Raman inline fornece informações em tempo real sobre o comportamento da cultura que são úteis para a ação, permitindo decisões de processo mais precoces e mais confiantes durante a fase de batelada alimentada.

Nosso conhecimento especializado

Por que a Endress+Hauser?

Criar valor a partir da visibilidade contínua do processo exige mais do que apenas instrumentação. Isso requer a habilidade de traduzir as informações do processo em decisões confiáveis, integrar informações da PAT em fluxos de trabalho operacionais e dar suporte à implementação em ambientes regulamentados de bioprocessos

A Endress+Hauser combina décadas de experiência em espectroscopia Raman, conhecimento na aplicação de bioprocessos e suporte na implementação com foco nas BPF para ajudar os fabricantes a transformar o conhecimento em tempo real sobre a cultura em uma melhoria mensurável do processo. Do desenvolvimento à manufatura, nossos especialistas apoiam as equipes na definição da estratégia de medição certa, conectando informações Raman às decisões de processo e mantendo a confiança por todo o ciclo de vida da tecnologia.

Quando relevante, nossas equipes também podem apoiar discussões sobre o desenvolvimento de modelos e gestão do ciclo de vida, integração de sistemas, expectativas de qualificação e implantação prática da espectroscopia Raman em ambientes regulados pelas BPF.

Produtos em destaque

Explore nossos sistemas de espectroscopia Raman

Os sistemas de espectroscopia Raman da Endress+Hauser foram desenvolvidos para proporcionar visibilidade contínua durante o processo em todo o desenvolvimento e manufatura de bioprocessos. Combinado com a sonda, óptica, modelo e estratégia de implementação certos, a tecnologia Raman pode fornecer informações em tempo real sobre o comportamento da cultura e apoiar decisões de processo baseadas em dados.

/
Ilustração do artigo técnico sobre visibilidade contínua de bioprocessos com espectroscopia Raman ©Endress+Hauser
Ilustração do artigo técnico sobre visibilidade contínua de bioprocessos com espectroscopia Raman
Artigo técnico

Revele a biologia escondida entre as amostragens

O que acontece entre os pontos de amostragem pode determinar os resultados de bioprocessos upstream. Limitações de nutrientes, transições metabólicas, respostas ao estresse e alterações na demanda de substratos podem permanecer invisíveis quando você se baseia apenas em análises offline. Este artigo técnico explica como a espectroscopia Raman pode ajudar a revelar a trajetória biológica de uma cultura e apoiar decisões mais precoces e bem-informadas.

No artigo, você poderá explorar:

  • Por que a visibilidade do processo importa tanto quanto a medição do processo
  • Como o monitoramento contínuo revela eventos biológicos escondidos entre amostragens
  • Por que entender a trajetória do processo pode ser mais valioso do que os valores individuais das substâncias analisadas
  • Como a consciência do estado do processo contribui para intervenções mais precoces e melhores resultados
  • Como as informações derivadas do Raman podem ser compatíveis com PATs, controle de processo e aumento de escala
  • Uma estrutura prática para identificar onde a visibilidade contínua do processo pode criar valor
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Próximos passos

Procurando melhorar a visibilidade e o controle durante a operação em batelada alimentada de biorreatores?

Nossos especialistas em Life Sciences podem ajudar você a identificar onde as informações Raman contínuas podem apoiar melhores decisões, uma compreensão mais aprofundada do processo e valores mensuráveis em seu fluxo de trabalho upstream.

Notas finais

Você também pode achar interessante