Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Detecte a agregação antes que o rendimento e a qualidade do produto sejam comprometidos

Obtenha informações em tempo real sobre concentração e agregação de proteínas durante a UF/DF. O monitoramento Raman em linha permite a tomada de decisões durante o processo, transformando a purificação downstream em uma operação controlada e orientada por decisões — em vez de correções em etapas posteriores.

Cientista de bioprocessamento downstream na indústria de life sciences
Introdução

Onde ocorre a perda de tempo (e rendimento) na UF/DF

A ultrafiltração/diafiltração (UF/DF) é uma das etapas mais dinâmicas do processamento downstream. Ela é normalmente realizada após a purificação por cromatografiae imediatamente antes da formulação final e do envase e acabamento, tornando-se a última oportunidade para corrigir a concentração, a composição do tampão e o risco de agregação antes que o insumo farmacêutica seja finalizado.

A concentração de proteínas, a composição do tampão e a propensão à agregação podem mudar rapidamente — no entanto, a maioria das estratégias de monitoramento e controle de processos ainda depende de análises extrativas e demoradas. Durante a UF/DF, as proteínas são expostas a altas concentrações locais, forças de cisalhamento e rápida troca de tampão, fatores que aumentam o risco de agregação justamente na fase em que o valor do material é mais elevado.

À medida que os processos downstream se intensificam, as janelas de purificação downstream se reduzem. Aguardar resultados offline significa:

  • Problemas de agregação são detectados após o rendimento do produto já ter sido perdido
  • Processos de UF/DF são pausados desnecessariamente
  • As ações corretivas são aplicadas tarde demais para serem eficazes

O resultado são fluxos de trabalho downstream fragmentados, ciclos mais longos e maior risco para a qualidade do produto. Como a UF/DF ocorre numa fase tardia do processamento downstream, a agregação detectada após a conclusão do processo muitas vezes resulta em perda irreversível de rendimento, retrabalho ou rejeição do lote, em vez de um simples ajuste de parâmetros.

Informações

Visualizar o estado da purificação — e não apenas o estado do sistema

As medições convencionais em tempo real durante a UF/DF não indicam se está ocorrendo agregação ou se a troca de tampão está realmente concluída. Esse conhecimento só está disponível através da análise offline, não em tempo real. A análise por espectroscopia Raman em linha — uma tecnologia analítica de processos (PAT) — integrada ao fluxo da UF/DF fornece informações contínuas e sem extração sobre o processo de purificação à medida que ele ocorre.

Em vez de inferir o estado do processo apenas a partir da pressão, vazão ou volume, as equipes obtêm visibilidade direta sobre:

  • Evolução da concentração de proteínas durante a UF e a concentração final
  • Progresso da troca de tampão durante a diafiltração
  • Assinaturas espectrais associadas ao comportamento de agregação

Essa distinção é crítica, porque os atributos de qualidade do produto evoluem independentemente da estabilidade hidráulica durante a UF/DF.

Ambiente de bioprocessamento downstream ilustrativo @Lonza
Informações

Dados analíticos que acompanham a velocidade downstream

O monitoramento por espectroscopia Raman é implementado por meio de um conjunto Ramanbaseado na vazão, projetado especificamente para caminhos de purificação downstream.

Essa configuração é compatível com:

  • Fluxos de UF/DF de baixo volume e baixa turbidez
  • Operação estéril com células de vazão reutilizáveis ou descartáveis
  • Integração em ambientes de desenvolvimento rumo à fabricação conforme as BPF

Ao integrar a análise diretamente ao caminho da vazão, o sistema se alinha com a velocidade e as restrições de volume do processamento downstream moderno (DSP).

Ação

Intervir antes que a agregação se transforme em prejuízo

Quando informações downstream estão disponíveis durante a UF/DF, as decisões acontecem mais cedo. Se tendências espectrais relacionadas à agregação surgirem em linha, as equipes ainda podem ajustar as taxas de concentração, modificar a troca de tampão na diafiltração ou interromper o processo antes da concentração final, em vez de descobrir o problema posteriormente através de métodos analíticos off-line, como a cromatografia por exclusão de tamanho (SEC).

Ao implementar uma PAT versátil que fornece informações do processo altamente específicas e abrangendo múltiplas substâncias em tempo real, as equipes não precisam mais esperar pela confirmação pós-processo para entender o que aconteceu. Elas podem:

  • Detectar tendências de agregação em um estágio inicial, enquanto a operação de UF/DF ainda pode ser recuperada, permitindo a mitigação antes que o rendimento ou a qualidade sejam irreversivelmente afetados
  • Ajustar as condições de operação enquanto o processo ainda está em andamento
  • Evitar interrupções desnecessárias do processo
  • Encurtar os ciclos de desenvolvimento reduzindo os retrabalhos e a repetição de operações
Valor mensurável

O que melhora quando a UF/DF é monitorada em linha

As equipes que utilizam a espectroscopia Raman em linha durante a UF/DF podem documentar melhorias tangíveis downstream, incluindo:

  • Redução dos tempos de ciclo de UF/DF através da eliminação dos períodos de espera analítica
  • Menor perda de produto por meio da detecção precoce de agregação
  • Melhor consistência entre lotes ao longo das operações de produção de biossimilares
  • Menos intervenções manuais e menos ajustes pós-processo
  • Desenvolvimento mais rápido do processamento downstream graças à compreensão do processo preparada para PAT

Além do rendimento, a visibilidade antecipada da agregação protege a eficácia do insumo farmacêutico, a farmacocinética, o risco de imunogenicidade e a aceitabilidade regulatória — fatores que são diretamente influenciados pelos níveis de agregação em produtos biofarmacêuticos. Esses benefícios se acumulam ao longo das campanhas, reduzindo o custo dos produtos e acelerando o tempo para lançamento no mercado.

Cientistas de bioprocessamento downstream da indústria de Life Sciences ©Endress+Hauser
Estudo de caso

Monitoramento da UF/DF em tempo real na Alvotech

Em um estudo de desenvolvimento downstream, a Alvotech aplicou a espectroscopia Raman em linha para monitoramento em tempo real da purificação de proteínas durante a UF/DF. O objetivo não era apenas observar o processo, mas determinar se o risco de agregação poderia ser identificado cedo o suficiente durante a UF/DF para influenciar decisões downstream em tempo real.

A abordagem permitiu a tomada de decisões em tempo real, como:

  • Rastreamento em tempo real de mudanças na concentração e outros parâmetros do processo
  • Detecção de comportamentos espectrais relacionados à agregação
  • Desenvolvimento de modelos preditivos combinando a espectroscopia Raman em linha com referências analíticas existentes

Além do resultado analítico, a implantação demonstrou como a espectroscopia Raman em linha pode mudar a dinâmica do desenvolvimento downstream, reduzindo a fragmentação e permitindo decisões de purificação mais rápidas e confiantes, garantindo a qualidade do produto.

Julia Helgadottir da Alvotech, foto do colaborador

A implementação da célula de vazão Raman em linha nas operações promete uma abordagem mais eficiente, mudando efetivamente a dinâmica de desenvolvimento a jusante."

Julia Karitas Helgadottir, Cientista DSP, Alvotech
Produtos em destaque

Conheça nossos sistemas de espectroscopia Raman

/
Nosso conhecimento especializado

Por que a Endress+Hauser?

A Endress+Hauser apoia equipes de downstream e PAT desde a compreensão do processo até o desenvolvimento e a implementação de modelos, ajudando a transformar a capacidade da espectroscopia Raman em fluxos de trabalho de UF/DF com qualidade para tomada de decisão.

O foco não está apenas na instrumentação, mas em possibilitar uma intervenção mais precoce, maior proteção do rendimento e processos downstream mais resilientes na fabricação biofarmacêutica.

eBook

Traga informações em tempo real às operações downstream

Este eBook explica como o conjunto de vazão Raman permite a medição em linha e em tempo real diretamente nos fluxos de processo downstream. Saiba como o monitoramento contínuo da concentração e composição suporta um entendimento mais precoce, decisões mais confiantes e melhor controle em todas as operações de unidades downstream — sem depender exclusivamente de análises offline atrasadas.

Nele, você aprenderá:

  • Onde a medição Raman em linha agrega valor em todas as etapas do processamento downstream
  • Como as tendências de concentração e composição em tempo real melhoram o momento da tomada de decisão
  • Por que a medição de microvolumes durante um fluxo contínuo é adequada para fluxos de trabalho de desenvolvimento e aumento de escala
  • Como as equipes reduzem os atrasos analíticos ao mesmo tempo em que melhoram a compreensão do processo e a robustez
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Cientistas sorrindo em um laboratório de P&D ©iStock
Próximos passos

Entre em contato conosco

Discuta os desafios do seu processo com nossos especialistas na indústria de Life Sciences. Estamos aqui para ajudá-lo.

Notas finais

Você também pode achar interessante