Entenda como funcionam os diferentes sensores ultrassônicos
ArticleMúltiplos setores03.12.2024
Resumo
A medição de vazão ultrassônica usa o ultrassom para medir as taxas de vazão por meio de três métodos: diferencial de tempo de trânsito, Doppler e correlação cruzada. O método de tempo de trânsito é o mais preciso e amplamente utilizado, aplicável a líquidos, gases, aplicações criogênicas e de alta temperatura.
Os sensores ultrassônicos estão disponíveis em três tipos: fixação com braçadeira (clamp-on), de inserção e em linha. Os sensores clamp-on medem a vazão pelo lado de fora do tubo, os sensores de inserção estão em contato direto com o fluido e os sensores em linha são pré-instalados em tubos de medição para alta precisão.
SumárioSumário
Medição de vazão ultrassônica
O campo da medição ultrassônica abrange uma variedade de modelos e tipos de medidores de vazão. O termo “ultrassônico” não define de maneira inequívoca o tipo do medidor de vazão. “Ultrassônico” indica apenas que a vazão é medida usando ultrassom. A vazão em si é medida por um de três métodos fundamentalmente diferentes:
Método de diferencial de tempo de trânsito (tempo de voo/time-of-flight)
Método Doppler
Método de correlação cruzada
O método mais aplicado e mais preciso é o diferencial de tempo de trânsito (tempo de voo). Pode ser aplicado a líquidos, gases, aplicações criogênicas (inclusive GNL) e aplicações de alta temperatura.
Atualmente, há uma variedade de tipos de sensores ultrassônicos disponíveis para instalação direta na tubulação ou fornecidos pré-instalados em um tubo de medição. Os sensores podem ser divididos em três subgrupos:
Sensores clamp-on (fixação com braçadeira)
Sensores de inserção
Sensores em linha
Sensores clamp-on
As ondas sonoras podem atravessar os materiais sem causar danos. Diagnósticos médicos, testes de materiais e medição de vazão são usos extremamente úteis dessa propriedade. No que diz respeito à medição da vazão, isso significa que o sensor pode estar fora do tubo e não precisa necessariamente estar em contato com o fluido. Os equipamentos instalados dessa forma são normalmente chamados de sensores “clamp-on” (Fig. 1). Uma característica dos sensores clamp-on é que as ondas ultrassônicas sempre passam pelo centro do tubo.
Fig. 1: Os sensores clamp-on são instalados diretamente na parte externa de um tubo. Um trilho de instalação especial facilita o posicionamento exato. Foto: Sensores de vazão clamp-on Prosonic da Endress+Hauser.
Os sensores que estão em contato direto com o fluido são conhecidos como “sensores de inserção ou sensores molhados”. Eles também são usados com medidores de tempo de trânsito de múltiplos caminhos, que têm trajetos de som deslocados do plano médio do tubo. Os sistemas de caminho duplo são um exemplo (Fig. 3). Os sistemas de múltiplos caminhos oferecem uma melhor linearidade e são menos suscetíveis a distúrbios no perfil da vazão. Alguns fabricantes também oferecem sensores de inserção com instalação por hot tapping/trepanação.
Fig. 2: Os sensores de inserção são molhados pelo fluido. O suporte do sensor é soldado na parede do tubo. Foto: Sensores de inserção Prosonic Flow da Endress+Hauser.
Tubo de medição/sensor em linha
Os tubos de medição pré-fabricados (consulte a Fig. 3) são ideais para transpor as precisões de medição determinadas em laboratório diretamente para o local. Um sensor em linha consiste em um tubo de medição pré-fabricado completo com sensores de inserção pré-instalados, que podem ser molhados ou isolados do fluido. Configurações como essa geralmente empregam sensores em linha com um sistema de múltiplos caminhos que consiste em dois, três, quatro ou mais pares de sensores.
Fig. 3: Tubo de medição pré-fabricado com quatro sensores de inserção e dois caminhos de medição. Foto: Medidor em linha Proline Prosonic Flow G 300 da Endress+Hauser.
Perguntas frequentes sobre medidores de vazão ultrassônicos
Oferecemos um portfólio completo para medição versátil e econômica de vazão de gases e líquidos até um diâmetro nominal DN 4000. Clique aqui para ver todos os medidores de vazão ultrassônicos.
Gostaria de participar de um de nossos eventos? Selecione pela categoria ou setor industrial.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .