Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Diálogo entre parceiros   

O Fórum Global da Endress+Hauser reúne especialistas da indústria de processos com especialistas da Endress+Hauser. No coração do evento, uma exposição oferece informações aprofundadas e novas ideias. 

19.05.2026 Texto: Christine Böhringer Fotografia: Marc Gilgen
O Fórum Global da Endress+Hauser reúne especialistas da indústria de processos

Ninguém consegue tirar os olhos do FLOWSIC610. O medidor de vazão ultrassônico pintado em preto da Endress+Hauser é o centro das atenções no Fórum Global 2026 da Endress+Hauser. Além de seu impressionante tamanho, ele está repleto de inovações tecnológicas – pioneiro no mundo. O equipamento foi desenvolvido para medição fiscal e para determinar a pureza do hidrogênio. "Como ele mede tão precisamente?" pergunta um visitante dos EUA. Ele acabou de tirar uma foto com o FLOWSIC. Imediatamente, ele se engaja uma conversa sobre transmissores de alto desempenho e medição por tempo de trânsito.   

Descobrir coisas novas e trabalhar em conjunto para encontrar respostas aos desafios de hoje e amanhã, esse é o objetivo da exposição do Fórum Global 2026 da Endress+Hauser. Através de três zonas, os clientes poderão ter uma visão geral das soluções para suas respectivas indústrias, das inovações em diversas áreas e de produtos que ainda estão na fase de desenvolvimento. Klaus Köhler, gerente global para a indústria de Life Sciences, explica o tamanho do conhecimento que isso proporciona usando sua indústria como um exemplo: "Na extremidade da exposição, usamos biorreatores para demonstrar como a transição rápida do laboratório para a escala de produção é alcançada; no centro, apresentamos nosso portfólio de uso único e nossos analisadores Raman; e na área de inovação, nossos clientes podem conhecer um sensor de pressão de uso único no qual estamos trabalhando no momento."  

O Fórum Global da Endress+Hauser é destinado exclusivamente aos clientes. ©Endress+Hauser

Os clientes da Endress+Hauser puderam fazer perguntas sobre os produtos aos especialistas da empresa diretamente no local.

Uma olhada nas inovações 

O interesse na exposição é enorme. A área de pesquisa e desenvolvimento está atraindo uma multidão considerável. Dois dos principais tópicos são a medição de qualidade inline e a digitalização. "Estou apresentando o novo Teqwave H para a indústria de bebidas, projetado para aplicações sanitárias e grandes diâmetros nominais. O sistema usa tecnologia ultrassônica para medir inline a concentração de uma grande variedade de líquidos, como por exemplo o teor de açúcar em sucos", diz o Dr. Wolfgang Drahm, diretor-executivo da Endress+Hauser Flow na Alemanha. Isso permite que os processos sejam monitorados e controlados em tempo real com base na qualidade do produto, o que reduz desperdícios.

A poucos passos, Daniel Hoy, gerente de produtos na Endress+Hauser Level + Pressure, está conversando com um cliente. "O assunto foram poços tranquilizadores", explica ele depois. Esses tubos, instalados em tanques, permitem que sensores de radar de onda livre meçam o nível em meios em movimento. Para garantir uma medição precisa, o diâmetro do tubo deve ser inserido durante o comissionamento. No entanto, o diâmetro pode variar ao longo do comprimento do tubo e, muitas vezes, é apenas estimado. "Nós acabamos de desenvolver uma nova abordagem patenteada na qual o sensor de radar mede o diâmetro real do tubo de forma independente e, em seguida, realiza uma autocalibração", diz Daniel Hoy. 

O recurso está planejado para ser integrado à próxima geração de instrumentos. “Com nosso novo portfólio para medição de nível em tanques, nosso objetivo é reduzir o tempo de instalação e simplificar a manutenção”, afirma o gerente de produtos. As outras inovações em exposição também foram concebidas para aumentar a eficiência operacional. O certificado de calibração digital, por exemplo, pode economizar até 45 minutos por calibração ao reduzir o trabalho manual. Também estão em andamento trabalhos relacionados à automação definida por software, cópias digitais padronizadas e um assistente de manutenção inteligente. Ele se baseia em um grande modelo de linguagem e foi desenvolvido para ajudar os usuários a encontrar a informação certa imediatamente.

O Fórum Global da Endress+Hauser é uma plataforma para troca mútua. ©Endress+Hauser

O Fórum Global da Endress+Hauser é uma plataforma para troca mútua. Isto ficou particularmente evidente durante a exposição.

Conversas profundas  

Como o Fórum Global da Endress+Hauser é voltado exclusivamente para clientes, as discussões na exposição são abertas, profundas e focadas. “Rapidamente entramos em detalhes; os clientes têm perguntas específicas”, confirma a gerente de produtos Christine Wehrstein-Kuhnen. Os clientes estão interessados no comissionamento e manutenção – e em como os produtos contribuem para a eficiência, sustentabilidade, conformidade e digitalização em suas aplicações. Novas possibilidades estão sendo descobertas, como o uso de tags RFID, que permitem a identificação sem contato de instrumentos de medição, mesmo em ambientes hostis ou quando as etiquetas de identificação estão ilegíveis, ou como o produto certo do amplo portfólio da Endress+Hauser pode ajudar a resolver tarefas desafiadoras. “Um cliente com quem conversei recentemente está enfrentando problemas com o acúmulo de condensado no sistema de vapor. Recomendei nosso medidor de vazão vortex Prowirl 200, que aciona um alarme na presença de vapor úmido”, afirma Jens Hundrieser, gerente industrial especializado em transição energética. 

No estande da indústria de mineração, o foco está na descarbonização. O gerente de contas estratégicas Christian Capellaro se reúne no local com clientes de longa data, que vão desde engenheiros de automação até gerentes de projetos globais. A discussão gira em torno de aplicações que estão se tornando cada vez mais importantes – como os fornos elétricos a arco para a reciclagem de sucata de aço. “Com nossa tecnologia de medição, podemos detectar com precisão vazamentos nesse ambiente hostil”, afirma Christian Capellaro. Seus contatos também se interessam pela área de inovação: “Nossos clientes têm interesse em trabalhar conosco para desenvolver produtos que sejam especialmente adequados aos seus processos e necessidades.” 

Descobrir coisas novas e trabalhar em conjunto é o objetivo do Fórum Global 2026 da Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

A área de exposição abrange todas as sete principais indústrias da Endress+Hauser. 

Valor agregado para todos 

Depois de dois dias da exposição, uma coisa é clara: todos os envolvidos se beneficiaram de trocas diretas entre colegas. “Identificamos novos recursos e abordagens que iremos explorar mais a fundo no futuro”, afirma um visitante da indústria siderúrgica. “O Fórum Global foi muito valioso para nós, porque nos permitiu conhecer melhor diversas tecnologias e ver como elas podem ser integradas às nossas usinas”, explica um gerente responsável pela tecnologia de medição e controle em uma usina de energia. Um gerente de compras da indústria de life sciences adquiriu um conhecimento aprofundado sobre a tecnologia Raman, enquanto um diretor executivo da indústria de água, esgoto e efluentes aprendeu sobre um sistema para análise de água.

Os membros das equipes de desenvolvimento de produtos, gestão de produtos e gestão da indústria da Endress+Hauser também estão levando novas ideias consigo. “Nossos clientes ficaram muito impressionados com a medição com poços tranquilizadores e até sugeriram maneiras de gerarmos ainda mais valor com essa tecnologia”, afirma Daniel Hoy. Hans Joachim Fröhlich compartilha desse entusiasmo. “Conseguimos compreender ainda melhor o que nossos clientes precisarão no futuro. Na área de inovação, grande parte do feedback resultou diretamente em solicitações de testes ou ideias de projetos concretas”, afirma o diretor de Tecnologia e Portfólio.

Leia sobre tópicos semelhantes

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
'changes', revista da empresa 1/2026 PDF, 7.5 MB
Moldando a transformação sustentável
download icon Download